This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5817:LM5817 CLK 和数据电容实际上是 400pF?

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1602157/lp5817-lm5817-clk-and-data-capacitance-really-400pf

器件型号: LP5817

我需要验证它为总线添加的最大容性负载的 LM5817 规格。  CB 规格中有一条线规定每条总线具有 400pF 的容性负载、但这似乎相当高、因此我想仔细检查。  100%不清楚的是这是说明了总线上该器件必须放电的最大允许电容、还是这是该器件添加到总线上的电容值。  您能澄清一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeremy:

    这意味着  总线上允许的最大电容。

    此致、

    Emma Wu