请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号: UCC25600
我们设计了一个 5kW LLC 转换器、其输入电压标称值为 400V、输出电压为 130V、50A。 在此设计中、我们设计了 Q=0.5、Lr=10uH 和 Lm=117uH 集成电感器设计、具有中心分接输出和二极管整流器(两个变压器,每个变压器共享 2.5kW)。 负载达到 50%后、MOSFET 温度上升得更快、并且连接了电感器电流波形。 前四幅图像是相对于 LR 的图像、最后一幅图像是来自反馈的图像。 仿真没有揭示这些问题。