This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:USB-C 支持和放大器;设计审查

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1601637/bq25895-usb-c-support-design-review

器件型号: BQ25895
主题 BQ25970 中讨论的其他器件

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我计划将这款 IC 用作电池充电器和移动电源。 电池配置将为 1S3P 18A 锂离子电池。

我的目标是实现 3A 的输入电流和 4.2V、3A 的充电电压与电流。

我不确定该 IC 是否支持 USB-C 我在下面的原理图中实现了 USB-C 接口、但我不确定接口是否正确或能否正常运行。

有人请查看原理图、告诉我此设计是否可能按预期工作、尤其是 USB-C 接口及其与 PMID 引脚的连接? 请提供任何指导或纠正措施。

Screenshot_3.png

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们目前在休假期间不在办公室、我们将尽快做出回应。 很抱歉耽误你的时间。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Danilo:

    1、IC  可以 与 5V/3A 输入 USB Type-C 充电配合使用,但不能检测 USB Type C 适配器。  需要 USB 接口。

    2. 如需了解 Type-C 充电的基本理念、请参阅 BQ25970 d/s (www.ti.com/.../bq25970.pdf) 第 1 页上的“简化应用“部分。

    3.  有关 BQ2589X 原理图检查清单和 PCB 布局设计技巧、请访问 e2e.ti.com/.../faq-bq25890-faq-bq2589x-schematic-review-and-pcb-layout-design-tips  

     

    谢谢、

    Ning。