This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LV5144:COMP 引脚短路电流

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LV5144, LM5190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1603018/lv5144-comp-pin-short-circuit-current

部件号: LV5144
主题: LM5190 中讨论的其他器件

您好、

我们想使用 LV5144 作为高精度 CC/CV 稳压器。 因此、我们想禁用内部误差放大器 (FB 连接到 GND)、并使用两个连接到 COMP 引脚的外部误差放大器。 但我们不确定是否建议这样做、因为数据表将此引脚描述为“内部误差放大器的低阻抗输出“。 此外、未提供此输出的短路电流。 因此、我们想问内部 EA 是否能够被外部 EA 覆盖、如果可以、那么外部 EA 必须吸收多少电流。

此致、

旋转木马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josel、

    不建议使用该方法、因为 COMP 会提供几 mA 的电流。 您能否控制 FB? 此外、请注意、我们的 LM5190 具有专用的 CC 环路(这是一个更简单的解决方案)。

    此致、

    Tim