This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:BQ27z561:针对定制电池的化学 ID 选择

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1602323/bq27z561-bq27z561-chem-id-selection-for-custom-battery

器件型号: BQ27Z561
主题中讨论的其他器件: GPCCHEM

大家好、我目前正在使用 bq27z561 电量监测计的 4.2V 400mA 锂聚合物电池的学习周期中、并且已经完成 ChemID 流程。 根据生成的报告、工具选择的首选 ChemID 与我们电池的配置和特性不完全匹配。 从可用的 ChemID 表中、只有一个 ChemID [0x1960]看起来是最接近的匹配项、但它仍然显示与我们的电池参数有明显的偏差。 在这种情况下、我是应该继续使用这个最接近的 ChemID、还是建议重复学习和 ChemID 循环以获得更好的匹配?

以下是相关文档:

 LP353035 400mAh.pdf 

GPCPackaged-report (2).zip 

GPCPackaged.zip

roomtemp_rel_dis_rel.log 

提前感谢、

Priya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已在团队中分配、并将  在可能的情况下在团队内跟进。  

    *我们是 在 假期一周,我们正在处理 e2e 趋势,因此响应时间将比平常更长

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请使用返回的 GPCchem 工具中的化学物质、化学物质匹配中最重要的部分是 DoD%误差。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    感谢您的答复。

    如前所述、我已经提供了电池数据表。 当我将数据表规格与 GPCCHEM 工具建议的化合物 ID 进行比较时、我注意到容量和化合物成分都有显著差异。 您能否帮助阐明如何解读此差异、并就如何选择最合适的化合物 ID 以获得准确可靠的性能提供建议?

    此致、

    Priya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于化学物质匹配、我们主要关注 OCV 曲线和相关的 DoD%误差。 和低功耗状态。 化学成分不需要与化学成分匹配相同。  请使用返回的化学物质 GPCchem 工具并完成学习周期。

    此致、

    Diego