This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM843A22:TPSM843A22RDGR-TPSM843A22 ET

Guru**** 2814315 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1601848/tpsm843a22-tpsm843a22rdgr-et

器件型号: TPSM843A22

emesr-1.pdf 

我正在使用 ET 器件。 我的要求是输出端需要 1V、8A、输入电源电压为 5V。 请检查当前设计连接是否正确、并确认是否需要将任何悬空引脚连接到已定义的节点、或者是否可以将其保持未连接状态。

此致、
Prajesh P.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prajesh、

    为了实现出色瞬态响应、我们通常建议使用该器件的 2pF 斜坡设置。 因此、我建议将 MSEL 移至 4.02k Ω。

    我还会添加更多 Cout。 这显然取决于您需要的瞬态额定值、但我建议降额后输出电容至少为 180uF。

    请确保 CFF 为 pF、而不是法拉。

    悬空引脚看起来对我来说是正确的。

    Carson