This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC57108:UCC57108 运行

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC57108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1602834/ucc57108-ucc57108-operation

器件型号: UCC57108

大家好、

请告知我们 UCC57108 的运行情况。
例如、当在 UCC57108 的 IN 端子上施加驱动信号(高电平:26V、低电平:0V)并在 Vdd 上施加 15V 电压时、是否正确理解根据 IN 端子上的高驱动信号从 OUT 端子输出 15V 的 Vdd 电压?

驱动信号 (VIN) 的建议运行条件最高为 26V。但是、由于它基本上是来自 MCU 的驱动信号、我认为它应该最大约为 5V。
将 VIN 设置为最大值 26V 时、您会想到哪种器件?

3、将栅极信号施加到 IN 端子之前的“ VDD 电源电流“值是多少?将栅极信号施加到 IN 端子之后(驱动期间)、“ VDD 电源电流“值是多少?

此致、
Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hayashi,

    是的、如果 IN=0V-26V 且 VDD =15V、则输出波将随输入信号而导通和关断、但幅度为 15V。 只要达到输入阈值规格(UCC57108 的输入阈值粘贴在下方)、输入信号的振幅就无关紧要。  

    2.设置建议时不一定要考虑特定的装置。 最高 26V。 在 ABS 中。 最大值规格来自输入端使用的 ESD 单元、我相信以建议值表示。 选择的最大值不超过 VDD 电压 — GND 电流。 最大  

    3. 将栅极信号施加到 IN 端子之前的 VDD 电源电流(驱动前):  

    向 IN 端子施加栅极信号后的 VDD 电源电流(驱动期间):

    谢谢、

    Annabelle