This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146:LM5146 TINA 模型

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5146, LM5148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1602177/lm5146-lm5146-tina-model

器件型号: LM5146
主题: LM5148 中讨论的其他器件

尊敬的团队:

我的客户正在其 PC 工程中评估 LM5146、能否帮助您为 LM5146 提供 TINA 模式? 此外、LM5146 是否支持 GaNFET?

 

BRS。

Frank Cai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank


    我们没有这方面的 TINA 模型、告诉我 PSPICE 或 SIMPLIS 模型可以正常工作吗? 可能知道应用的最大 VIN、如果低于 80V、建议改用 LM5148。 LM5146 若要与 GANFET 配合使用、您需要进行电平转换、因为它使用的是 7.5V 栅极驱动器。

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onkar:  

    感谢您的反馈。

    您能将 LM5146 和 LM5148 PSPICE/SIMPLIS 模型发送给我吗? 我将允许客户选择他们喜欢使用哪一种。

    BTW、LM5148 是否也支持 GANFET?

    BRS。

    Frank Cai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank

    可以在产品页面的 design-tools-simulation 下获取 LM5146 的 SPICE

    LM5146-Q1 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    我在那里看不到 LM5148 SPICE。 我将请求 Naresh 帮助检查内部是否有 Naresh。

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare