This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54335A:咨询 TPS54335

Guru**** 2770995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1602271/tps54335a-consultation-on-tps54335

器件型号: TPS54335A

尊敬的团队:

客户正在使用 TPS54335 来设计产品、目前正在进行大规模生产、但已发现某些电路板出现 IC 故障。 之前、我们已向 TI 的质量团队提供了 FA 分析反馈、结果显示为 EOS 损坏。附件是质量团队发布的报告。

QEM-CCR-2510-01224 TPS54335ADDAR FA Report20251031.pdf 

目前、客户再次报告了此异常情况。 目前情况是、1500PCS 中存在 9 个异常、具有异常的 IC 的使用时间约为 2-6 个月、

因此、客户希望咨询应用团队以帮助审查设计。 随附原理图和 PCB。

TPS54335ADDA SCH.pdf TPS54335ADDAPCB.pdf 

电源的输入电压为 12V 至 20V、输出为 11V、最大负载电流为 1.5A
请您对此进行评估
1.设计文档是否有任何问题
2.加热会导致芯片在 11V 和 1.5A 的负载下出现异常

谢谢!

BR~ć

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Vayne

    我们将对此进行审查、然后返回给您。 请预计星期一对原理图审阅做出的响应。 此外、对于 PCB、您能否提供.brd 格式或 Altium 文件供我们检查?

    同时我也会浏览 QEM 报告  

    此致

    Nikhil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikhil、

    PCB 文件为 attachede2e.ti.com/.../TPS54335.zip,thankyou!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Vayne

    原理图审阅摘要如下

    1. EN 引脚的绝对最大额定值为 6V。 EN_11V 是否意味着已将 11V 馈送到此引脚。
    2. 4.7uH 的电感值看起来非常小。 在 20V 时、峰间纹波将高达 3A。 将电感器增大到至少 10uH。 如果可能、我建议使用~15 μ H 的电容
    3. 由于此 340kHz 的 FSW、因此需要更高的电感值。
    4. 在 FB 路径上使用容差为 1%的电阻器  
    设计文档是否有任何问题

    电感器很可能是一个问题。 如前所述、请使用较高的电感值

    在 11V 和 1.5A
    负载下、发热会导致芯片异常

    首先、对于 11V、1.5A、温度不应上升到异常高而造成任何损坏。 此外、IC 还具有热关断保护功能、因此温度不应该是问题。

    QEM 提到引脚 3 与 GND 之间短路、这再次指示低电感值、该值可能导致高纹波最终导致 FET 故障

    此致

    Nikhil