This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25200:更改外部 RILIM 时的动态电流限制

Guru**** 2846700 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1602736/tps25200-dynamic-current-limit-with-changing-external-rilim

器件型号: TPS25200

您好的团队、

我可以知道这个 IC 是否支持动态电流限制吗?

客户希望在 EN=High 时更改外部 RILIM 值。 以下几点对于此终端设备的运行非常重要。

  • 当 EN=高电平时、RLIM 会降低、以增大电流限值。
  • 当 EN=高电平时、Rlim 会增大、以减小电流限值。
  • 当电流限制值发生变化时、电源开关不应出现断续/重试。 需要持续提供电压。

我在下面看到了 E2E 帖子、但没有看到明确的答案。

 

谢谢、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我能否在 EN 为高电平之前和之后获得所需的电流限制? 但有一个问题,当 EN=LOW 时,器件将已经被禁用所以当器件本身关闭时有电流限制是什么意思。  

    您的意思是在浪涌时和浪涌后?
    此致、

    Sailendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sailendra:

    您的意思是在浪涌时和浪涌后?

    是的。 在浪涌期间、我们希望降低电流限制、在浪涌后、我们希望增大(释放)电流限制。

    它将遵循以下过程:

     - Vin=H、EN=H、电流限值=较低电流。(高 RILIM)

     -浪涌

     -电流限值=较高电流。 (通过晶体管开关实现低 RILIM)

    此外、可能需要进行 相反的操作、即更高的电流->更低的电流。

    谢谢、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、



    您可以通过这种方式进行连接、这样、ILIM 将根据需要进行更改。 我想知道您是否会提供任何控制信号来让 ILIM 改变、还是应该自动发生

    此致、

    Sailendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sailendra:

    感谢您的快速答复。

    我能知道您是否会为 ILIM 更改提供任何控制信号、还是应该自动执行

    将有来自系统的信号(逻辑)、用于指示浪涌已结束。 该信号将切换上图的 FET 栅极以更改 ILIM 值。

    只是为了确认:

    该转换将是平滑的(无断续)、对吧?

    这种转换可以双向进行、ILIM FET 栅极可以通过 L->H 和 H->L 传输、对吧?

    谢谢、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke

    [引述 userid=“522462" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1602736/tps25200-dynamic-current-limit-with-changing-external-rilim/6175479

    该转换将是平滑的(无断续)、对吧?

    [/报价]

    不会有断续,因为浪涌已经完成。

    [引述 userid=“522462" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1602736/tps25200-dynamic-current-limit-with-changing-external-rilim/6175479

    这种转换可以双向进行、ILIM FET 栅极可以通过 L->H 和 H->L 传输、对吧?

    [/报价]

    是的,基本上它取决于你如何使用控制信号,如果它给外部 FET 的栅极高时,浪涌完成,然后 RLIM 变为高电平到低电平,如果它在浪涌完成时给出低电平信号,那么 RLIM 变为低电平到高电平

    此致、

    Sailendra