This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74502-Q1:使用 LM74502-Q1 和 TPS26630 电子保险丝实现 9V 至 36V 输入保护的建议元件订单

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM74502-Q1, LM74502, TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1602313/lm74502-q1-recommended-component-order-for-9-36-v-input-protection-using-lm74502-q1-and-tps26630-efuse

器件型号: LM74502-Q1
主题中讨论的其他器件: LM74502TPS2663

您好团队:

我正在为工业/航空电子类型应用设计一个 9V 至 36V 直流至 5V 电源板(环境温度高达 85°C、输入功率~20–22W、最坏情况~2.2A @ 9V)。 输出 5V 电压轨将多个下游馈送到直流降压稳压器。 和 LDO 转换器。

我计划在输入电源路径上使用以下功能元件块、希望在输入电源连接器后提供有关建议元件顺序和放置的指导:

  • 用于浪涌/瞬态保护的 TVS 二极管(SMBJ36A 类)
  • TPS26630RGER 电子保险丝、用于限流、浪涌控制和故障保护
  • LM74502-Q1 具有一个外部 N-MOSFET、用于通过实现反极性保护
  • 大容量/保持电解电容器组(额定电压为 70V、总共几 mF)
  • EMI 输入滤波器(LC/CMC 网络)(根据 COTS 模块指南的建议)
  • RPA60-2405SFW — 隔离式直流/直流模块 (9V 至 36V 至 5V)

对于输入轨上的 TVS 二极管 TPS26630 电子保险丝、LM74502-Q1 反极性 MOSFET 级、大容量/保持电容器、EMI 滤波器和 RPA60-2405SFW 模块、建议订购哪种产品以确保适当的浪涌控制、反极性保护和可靠运行?

非常感谢有关此类架构的订购注意事项或常见缺陷的任何指导。

 

此致、

Nirav K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nirav、

    输入 TVS 首先代表 LM74502、以实现反向连接保护。

    进行匹配、以便对其进行保护。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    感谢您的回答。 如果您能建议 TVS 二极管  TPS26630RGER (电子保险丝 PAR)和 LM74502-Q1(反极性保护)之间的放置顺序、那会很好。

    此致、

    Nirav K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TVS、LM74502、TPS2663。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的意见。