This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28750:替换 RT7736 问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1596645/ucc28750-replace-rt7736-question

器件型号: UCC28750

您好的团队、

因此、RT7736 和 UCC287501 的信号为引脚 2。 但关于高压启动检测点则不同。

您能帮助检查是否需要修改? 客户不希望更改说明。 Thansk  

image.pngimage.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    VDD 不能接受负电压,需要一个来自电阻分压器的高压二极管。

    它们是否需要欠压保护?

    Dushyanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    是的、需要欠压输入/输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    客户回复我、HV 检测路径没有改变。 似乎可以正常工作。

    会有什么影响吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jimmiy、

    您是说负电压被施加到 UCC28750 的 VDD 上了吗? 如果是这样并正常工作、则表示 VDD 引脚 ESD 二极管在 VDD 充电期间导通。 确保 ESD 二极管中的电流非常小。 共享 VDD 波形  

    此致

    Dushyanth SR