This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62868:最大导通时间和最短导通时间

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62868, TPS62130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1600292/tps62868-maximum-on-time-and-minimum-on-time

器件型号: TPS62868
主题: TPS62130 中讨论的其他器件

您好的团队、

我有关于 TPS628681ARQY 的技术问题。  

  1. 最短导通时间和最长导通时间是多少? 我想知道最短导通时间和最大导通时间的具体值。

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Shunsuke、

    该器件具有 DCS 拓扑、在固定导通时间上工作、可使用数据表中的公式计算得出。

    没有最小值和最大值规格。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Febin-san:

    请您告知我计算固定准时时间的公式吗?

    TPS62868 的最短关断时间如何?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Shunsuke-san、

    您能告诉我计算固定时间的公式吗?

    您可以在第 12 页找到它。

    TPS62868 的最短停机时间如何?

    此设备不受最小 Ton/min Toff...的限制

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Febin-san:

    感谢您的回答! 我清楚地发现了方程。

    我已经在以下输入和输出条件下通过 WEBENCH 仿真了开关频率、尽管 TPS62868 开关频率的典型值为 2.4MHz、但它是 1.856MHz。 我认为此偏差是由最短导通时间引起的。 您认为导致此偏差的原因是什么? 我随附了有关该主题的 WEBENCH 报告。

    输入电压:5.5V

    输出电压:0.4V

    输出电流:1A

    FPWM

    e2e.ti.com/.../WBDesign226.pdf

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yamamamamamoto-san

    请参阅以下应用手册、以便更好地理解这一点。

    https://www.ti.com/lit/an/slyt646/slyt646.pdf

    谢谢、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Febin-san:

    感谢您的答复。 的最短关断时间 TPS62130 约为 120ns。 该值是否与 TPS62868 的最短关断时间相同?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Yamamamamamoto-san

    我将在本周与该设备的设计人员检查,因为 大多数人应该从度假回来在星期三...

    谢谢、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Yamamamamamoto-san

    您可以考虑典型的最小 Toff 为 20ns。

    谢谢、

    Febin