Other Parts Discussed in Thread: UCC21551
器件型号: UCC21551
尊敬的 TI 团队:
我正在使用的器件 UCC21551ADWKR 图腾‑柱 PFC 中的栅极驱动器、一个 IC 用于高‑频率 SiC 桥臂、一个 IC 用于低‑频率 Si 桥臂。 每个 IC 都驱动一个半‑Ω 电桥:OUTA 驱动高‑Ω 侧 MOSFET、OUTB 驱动低‑Ω 侧 MOSFET。
有关 VDDA/VDDB 电源的问题
对于每个 UCC21551、我都会使用 VDDA 和 VDDB 之间共享一个隔离式 12V 电源 、VSSA 和 VSSB 连接在一起作为该半‑Ω 电桥的本地回路。 这将得出:
-
HF 桥臂 IC 具有 1 个隔离式 12V 电源(由该 IC 的 VDDA 和 VDDB 共享)。
-
LF 桥臂 IC 具有 1 个隔离式 12V 电源(由该 IC 的 VDDA 和 VDDB 共享)。
所以总共有 两个隔离式 12V 电源 而不是四个、并且同一 IC 的 VDDA 和 VDDB 是 相互隔离 、仅从初级‑侧逻辑电源。
要求澄清
-
当两个通道都驱动单个半‑Ω 电桥时、这种布置(VDDA 和 VDDB 采用相同的 12V 浮动电源、VSSA 和 VSSB 短接)是否可以接受且符合 UCC21551 规范?
-
如果不建议这样做、TI 是否需要全图腾‑柱 PFC 使用四个单独的隔离式 12V 电源(两个 IC 上彼此隔离的 VDDA 和 VDDB)?

我附加了一个原理图片段、其中显示了我的电流计划、其中每个 UCC21551 的两个输出驱动一个半‑桥并在次级侧共享一个 12V 电源。 您能否确认这是否正确且安全、或者提供建议的电源配置?