This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756E:BQ25756E 寄存器 INIT 值

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756E, BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1603674/bq25756e-bq25756e-register-init-value

器件型号: BQ25756E
主题: BQ25750 中讨论的其他器件

尊敬的技术团队

 

我 在设计中对 BQ25756E 芯片进行编程、可以看到表中的位图与广播的复位值之间存在差异。

对于 REG0x1A_MPPT_Control、INIT 值为 0x20、但基于表中的值应为零

对于 REG0x2C_ADC_CHANNEL_CONTROL、INIT 值为 0x0A、但表格后面的值应为 0x02

此外、在表 8-23 第 48 页(REG0x1A_MPPT_Control 寄存器字段说明)中省略了位 5 和位 6 的说明(勘误表?)

如果我将这些位写为零、会出现问题吗? (如表所示)

我会询问、因为我的固件寄存器管理基于表中显示的位值

 

提前感谢

Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ignacio、

    如果需要、保留位可以写入 0。 它们是保留位、因此没有任何功能。 通常发生这种情况是因为不同版本的 IC 需要不同的功能。

    我不确定 MPPT 控制寄存器、但 ADC 通道控制寄存器位是来自电源路径器件 BQ25750 的额外内容。 该器件上 VAC 和 SYS 之间的区别很重要 (BQ25756E 上的 VAC 引脚 32 和 33)。 BQ25756E 上无需 SYS ADC、因为该值与 VAC_ADC 相同。

    如果您对此有任何疑问、敬请告知。

    此致、
    Michael Bradbourne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Michael

    Ignacio