This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1117:CCS 20.4.0 程序问题

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1602738/tlv1117-ccs-20-4-0-program-issues

器件型号: TLV1117
主题: CCSTUDIO 中讨论的其他器件

在 CCS 20.4.0 版中执行 Run > Debug Project 时会发生无限加载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    在 CCS 版本 20.4.0 中执行 Run > Debug Project 时会进行无限加载。

    您是说程序加载卡住了吗? 您能提供何时卡住的屏幕截图吗?

    此外、您将哪个器件与 CCS 搭配使用?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据公司法规、我不能附加图片。
    CCS 继续运行而不停止、并且出现消息“Starting CCS Debug Session:Initializing target support“。 加载栏继续移动、但调试器不会启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件是一款在 15u50s 上运行模型 CCS 20.4.0 的笔记本电脑。此外、用户文件夹名称是韩语、由于环境问题而无法更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CCS 继续运行而不停止、并且出现消息“starting CCS debug session:initializing target support“。 加载栏继续移动、但调试器不会启动。

    请尝试清除用户指南以下部分中提到的所有 CCS 缓存:

    https://downloads.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_ccs_20.4.0/ccs_faqs.html#i-want-to-restart-code-composer-studio-with-a-fresh-environment-how-do-i-do-this

    如果这不起作用、请在重现问题时生成调试服务器日志。 然后将文件压缩并附加到此线程。

    有关调试服务器日志的更多信息、请参阅:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_diagnostic-logs.html

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、用户文件夹名称是韩语、由于环境问题无法更改。

    使用包含 unicode 字符的路径时、请注意以下已知限制:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_ccs/ccs_faqs.html#are-non-alphanumeric-unicode-characters-supported

    您的主机操作系统是什么? CCS 是否也安装在具有 Unicode 字符的文件夹中(如韩语)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所使用的主机操作系统是 Windows。
    安装文件和安装路径为 C:\programq、
    自动生成的工作区位于
    C:\Users\한글\AppData\Local\CCS\.ccss-server Texas Instruments

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正在使用的主机操作系统是 Windows。

    您是否启用了以下链接中提到的选项?

    https://www.elevenforum.com/t/enable-or-disable-unicode-utf-8-for-worldwide-language-support-in-windows-11.38649/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我在使用第二种方法激活后再次尝试、但出现了相同的症状。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的确认。 请根据先前的请求生成并附加调试服务器日志。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于公司安全程序的原因、无法使用文件附件。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS 服务器日志

    会话 2026年01月06日 09:56:15.130 --------------------------------------------------------------------
    Eclipse.buildId=unknown
    java.version=21.0.6
    java.vendor=Eclipse Adoptium
    引导加载程序常量:OS=Win32、arch=x86_64、WS=Win32、NL=ko_KR
    framework 参数:-application com.ti.ccs.server.start -pluginCustomization C:\ti\ccs2040\ccs\eclipse\ccs.preferences.ini -ccs.socketPath \\.\.\pipe\abb2116b8d8206259243f3927f23f620.sock -ccs.workspaceFolderPaths c 인피닉:\Users\workspace\ccs_ccstheia c:\workspace\ccs\ccs\ccs.securlenworkspace\ccs.sec>-ccs.defaultImportDestinationPath c:인피닉
    命令行参数:-OS Win32 -ws Win32 -arch x86_64 -application com.ti.ccs.server.start -pluginCustomization C:\ti\ccs2040\cc\eclipse\ccs.preferences.ini -data C 인피닉:\Users\인피닉 Texas Instruments -ccs.defaultImportDestinationPath 인피닉

    !entry com.ti.ccs.core 1 0 2026年01月06日 09:56:16.003.
    !消息[CCS.TRACE] CCSServer>IDE 会话正在进行中:0256cd53-188a-4c46-b82b-079ecbc97017(服务器 v20.4.0.202511140034)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    出于某种原因、在调试服务器日志的情况下、即使在指定路径并选中“激活“复选框之后、它也不会被激活。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ccs_system_report.json


    “操作系统“:{
    “平台“:“Win32",“,</s>、
    “发布“:“10.0.26100",“,</s>、
    “arch":“:“x64"</s>“
    }、
    “CCS":“:{
    “版本“:“20.4.0.13__1.10.0"</s>“
    }、
    “项目“:[

    “名称“:“伊顿“、
    “编译器“:“6.2.7",“,</s>、
    “产品“:[

    “TypeID":“:“COM.ti.rtsc.XDAIS",“,</s>、
    “版本“:“7.21.1.07.tar"</s>“
    }
    ]
    }
    ]
    }

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    出于某种原因、在调试服务器日志的情况下、即使在指定路径并选中“激活“复选框之后、它也没有激活。

    可能是在生成日志之前发生了故障。

    您当前的工作区文件夹位于您的用户文件夹内。 可以将工作区文件夹更改为其他位置吗? 使用包含非韩语字符(如 C:\temp 或类似字符)的路径。 然后将一个工程导入该工程、并尝试启动调试会话。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您当前的工作区文件夹位于您的用户文件夹中。 可以将工作区文件夹更改为其他位置吗? 使用包含非韩语字符(如 C:\temp 或类似字符)的路径。 然后将工程导入到其中、并尝试启动调试会话。

    这是有效的吗? 如果是、则看起来下面的 Windows 选项未启用:

    [引述 userid=“2210" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1602738/tlv1117-ccs-20-4-0-program-issues/6177188

    您是否启用了以下链接中提到的选项?

    https://www.elevenforum.com/t/enable-or-disable-unicode-utf-8-for-worldwide-language-support-in-windows-11.38649/

    [/报价]

    如果没有该选项、您必须将工作区文件夹移动到具有 Unicode 字符的任何文件夹/路径之外。 启用该选项后、您可以将其保留在那里、