This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176-Q1:以下详细设计帮助

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5176, LM51770, LM51772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1602470/lm5176-q1-help-for-design-below-detail

器件型号: LM5176-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5176LM51770、LM51772

分配给下游板。  

参数  

要求  

输入电压范围  

9V 至 32V 直流  

输出电压  

12V 直流调节  

输出电压容差  

在满负载和输入范围内为±5%  

输出纹波  

< 100mV 峰峰值  

燃油效率更高  

标称负载下> 85%  

拓扑  

降压转换器(适用于 24V 输入)、降压/升压或直通(适用于 12V 输入)  

您好、您能为上述详细数据推荐一些电源 IC 吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jignesh:

    我认为 LM5176 是正确的选择。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 它是否支持 22A 我们的系统支持 22A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jignesh:

    22A 是否指输出电流?

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们的系统继续运转 22A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jingnesh:

    这意味着 30A 输入电流。 我认为这是可能的。 但您在布局时必须非常小心。

    您还可以考虑使用 LM51770 或 LM51772。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    表示感谢