This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552892-Q1:无输出电压

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS552892-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1603424/tps552892-q1-no-output-voltage

器件型号: TPS552892-Q1

您好、

我使用了 TPS55289RYQR 来设计 3.5V 至 4.2V 至 5V 转换器。 我开始知道此 IC 仅在启用时才起作用。 我已经将它替换为 TPS552892-Q1、这是一款引脚对引脚替代产品。 在更换之前、我已检查了引脚上的电压、以确保新 IC 可以正常工作、而不会出现任何问题。 以下是引脚上的读数:
1.EN/UVLO - 1.4V

2. VCC - 3.9V

3. BOOT1 和 BOOT2 引脚 — 3.5V

但是、更换 IC 后、BOOT 引脚上的电压为 0V、没有输出。
请帮助我了解问题可能是什么。  

下图是 TPS55289RYQR 设计。 如果需要更改、请告诉我。
我尝试了将使能引脚与 Vin (3.9V) 短接、但这不起作用。
image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harikrishnan:

    感谢您联系我们。 是否可以使用万用表测试每个引脚的 ESD 二极管? 将万用表设置为二极管模式、将正极探针连接到 GND、将负极探针连接到每个引脚、并检查是否有任何引脚处于开路状态。

    此致、

    木林