This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3644:TX 中断功能是否影响 IR 模式下的驱动电流?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3644

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1603006/lm3644-does-tx-interrupt-function-affect-driving-current-in-ir-mode

器件型号: LM3644

TI 团队大家好、

我有一个有关 LM3644 中 TX 中断引脚的行为(特别是它与 IR 模式的交互)的问题。

数据表指出、TX 引脚被描述为闪存中断输入、旨在通过在闪存事件期间强制 LED 电流进入火炬电平来降低高电池电流条件(例如 PA 传输)下的 LED 电流。

但是、IR 模式 (M1/M0 = 01) 也支持相对较高的 LED 电流、而 IR 模式下的目标电流可通过闪存模式使用的相同闪存亮度寄存器进行编程。

我的问题是:

启用的 TX 中断功能是否会影响 IR 模式的运行、或者它仅在闪存模式期间有效?

如果在 IR 模式下运行时 TX 置为有效、它会降低 IR LED 电流吗?

澄清这种行为将有助于我们确定使用 IR 照明时、射频传输期间是否需要额外降低系统级电流。

非常感谢您的支持。

此致、
LIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lin

    我们的专家会稍后回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lin

    启用的 TX 中断功能是否会影响 IR 模式的运行、或者它仅在闪存模式期间有效?

    -是的,它也会影响 IR 模式的操作。  

    如果在 IR 模式下运行时 TX 置为有效、它会降低 IR LED 电流吗?

    是的,它会在 TX 高电平期间将 IR LED 电流从闪光电流值降低到火炬电流值。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI:

    非常感谢您的及时答复。 我们将继续进行进一步的验证、如果我们有任何其他问题、我们将再次与您联系。

    此致、

    Lin、S.P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lin

    谢谢你。

    此致。