This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24295:充电终止/超时问题

Guru**** 2793735 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24295

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1603041/bq24295-charge-termination-timeout-question

器件型号: BQ24295

感谢您发送编修。  

根据 BQ24295 数据表、

8.3.3.5 充电安全计时器

该器件具有安全计时器、可防止因电池状况异常导致充电周期延长。 当电池低于 batlowv 阈值时、安全计时器为 4 小时。 用户可以通过 I 2C (REG05[2:1]) 对快速充电安全计时器(默认为 12 小时)进行编程。 当安全计时器到期时、故障寄存器 REG09[5:4]变为 11、并且一个 INT 被置为有效以发送至主机。 可以通过 I 2C (REG05[3]) 禁用安全计时器功能。

我想澄清一下安全计时器及其工作原理。 具体而言、如果计时器到期、整个芯片的软复位还是硬复位会重置安全计时器、删除并重新应用 VBus 会重置计时器、还是确实只有列出的三个条件可以重置计时器、并且在这三个条件之一发生之前、不会再充电?

此外、如果我中断充电过程、然后在电池完成充电之前恢复充电、计时器是否会从中断的位置恢复?

谢谢,祝你新年快乐!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    新年快乐!!!  请参阅图 16。 d/s 上的电池充电曲线、

    对于涓流充电+预充电阶段、安全计时器为 4 小时

    通过 I 2C (REG05[2:1]) 的快速充电安全计时器(默认为 12 小时)适用于快速充电和电压调节阶段。

    以下操作会在安全计时器到期后重新启动安全计时器:

    •将 CE 引脚从高电平切换为低电平再切换为高电平(充电启用)

    •将 REG01[5:4]从 00 写入 01(充电启用)

    •将 REG05[3]从 0 写入 1(安全计时器使能)

    当新的充电周期开始时、安全计时器也会重新启动。

    谢谢、

    Ning。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的回答。

    因此、澄清一下、取出并重新插入电池、或者取出电池和 Vbus 进行硬复位都不会复位充电计时器?  

    什么构成了新的充电周期? 如果我通过移除 Vbus 来中断当前充电周期、但几分钟后重新应用、则是新周期还是恢复旧周期?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    通常、充电停止后、新的充电周期稍后开始、安全计时器应从 0s 重新启动。 例如、移除 VBUS 会导致充电停止。 然后再次插入 VBUS、充电开始后、 安全计时器 从 0 开始计数。  

    谢谢、

    Ning。