This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51206:TPS51206DSQ–处理是否存在任何机械推力或压力限制?

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1599475/tps51206-tps51206dsq-is-there-any-mechanical-push-force-or-pressure-limit-for-handling

器件型号: TPS51206

TI 团队大家好、
 
我目前正在 DDR 终端应用中使用 TPS51206DSQ(10 引脚 SON 封装)。 在组装过程中、需要执行一个步骤、即从顶部轻按 IC、以确保在回流焊之前在 PCB 上正确固定。
 
请确认:
1.本包装是否有规定的最大机械推力或压力限制?
2.是否有与机械处理应力相关的可靠性测试结果或指南?
 
如果数据表中未提供此信息、您能否提供安全处理的最佳实践或建议?  
 
感谢您的支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    让我检查一下、然后返回给您。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的封装触点在 1/5 之前不在办公室、所以我必须在他们返回后跟进此事。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您让我知道。
    据我们了解、您的包装联系人在 1 月 5 日之前不在办公室。
    然而、我们的进度非常紧迫、迫切需要这些信息、以便开展我们的项目。
    您能否帮助我们在 12 月 24 日(一天结束)之前提供任何可用的指导或初步信息?
    即使是部分的反应也是非常值得赞赏的。
    感谢您的理解和支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noriyuki:

    我在 12 月 20 日离开办公室、所以没有看到这条消息。 我今天回来了,包装专家也应该回来,我联系再次建立联系,并将提供一个更新,当我听到回来.

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。

    我们了解这种情况、并感谢您努力与包装专家重新连接。 然而、我们的项目时间表非常紧迫、我们迫切需要这些信息才能进行。

    如果可能、我们将非常感谢您在 1 月 8 日之前收到您的回复。

    感谢您的理解和支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noriyuki:

    包裹联系人今天又回到我身边。

    请参阅对以下问题的答复:

    1. 我们没有压力限值规格、也没有针对单个级别进行表征。 一般导向最大为 20N  我们确实有关于一个特定 FC QFN 器件的一些内部数据、表明该器件能够承受 200N 的压缩力、但这应该特定于该器件和组装工艺。 请注意、这是封装级表征、而不是板级表征。

    2. 一般准则不得超过 20N 的力。 另外、请确保在封装的中心施加力、以避免倾斜。

    此致、

    James