Other Parts Discussed in Thread: TPS62932
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TPS62932EVM
主题中讨论 的其他器件:TPS62932
你好。
我正在开发一个包含 TPS62932 IC 的电路板、我想知道是否有任何适用于采用此芯片的 EVM 的原理图和 PCB 文件。
我已经阅读了文档“TPS62932 2A 转换器评估模块用户指南“、但我需要一些开发软件文件、例如 Altium Designer。
期待您的答复,谢谢!