This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:采用 TI TPS23861 的 8 端口 POE 电路设计

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23861, TPS23861EVM-612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1603472/tps23861-8-port-poe-circuit-design-using-ti-tps23861

器件型号: TPS23861

尊敬的先生/女士:

对于我们的低成本 8 端口 PoE L2/L3 交换机设计之一、我们将使用 2 个没有的 TPS23861 模块在 8 个端口上提供 PoE。 在我们的配置中、我们希望对 8 个端口使用 TPS23861 的“自动模式“功能。 除了 TPS23861、我们还使用 8 个型号的 Bourns SM51589PEL LAN 10/100/1000 Base-T 变压器 (PoE+)。  

我们参考的是 TPS23861EVM-612 来继续我们的设计、但 对自动模式以及 SM51589PEL 变压器(8 个)的要求尚未明确、请提供任何具有此类规格的参考设计、以便我们能够尽早完成设计。

谢谢、此致
Pankaj Choudhary
 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pankaj:  

    需要使用外部主机对 TPS23861 自动模式进行编程。 完成此初始编程后、可以断开主机。  

    由于它与设置器件的工作模式有关、因此没有专门的参考设计。 我建议查看 TPS23861 数据表中的第 7.4.4 节“自动模式“和第 7.3.12 节(如上所示)、了解有关如何将器件设置为自动模式的更多详细信息。  

    如果有任何其他问题、请告诉我!

    此致、

    Anagha