This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ23608:LMZ23608TZE/NOPB

Guru**** 2813985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1594889/lmz23608-lmz23608tze-nopb

器件型号: LMZ23608

大家好、我是 Mouser 电子 技术支持团队的 Janet。  
我与一位客户合作、他报告了 PN LMZ23608TZE/NOPB 问题并申请 FA。   

向客户报告。  

“我们订购了 61 件以下零件... 这些器件在电路板上出现故障。 它们未能达到上限阈值。 客户测试了 30 块板(每块板 2 个芯片)。 十五 (15) 个芯片出现故障。 客户退回 12 个芯片进行分析。 我们将需要由 Texas Instruments 进行故障分析。 客户在插入时将获得–0-电压。 我们必须仔细检查 Mouser、因为这些器件是从 Mouser 购买的。 我们无法直接联系 TI。 您希望测试多少个器件? 通常 OEM 只会测试一个或两个芯片。 这些电路板用于 DOD。 时间是关键。 这一点至关重要。 “ 电路需要 5V 输出、电压为 0V。 更换组件可纠正问题。“




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jannet:

    请尽快发送带有 IC 顶部标记的 T&R 照片或图片。

    谢谢、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、请查看随附的内容。 客户共享的。  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jannet:

    我不能做出上面的标记,你可以让他们拍一张照片只有 1 IC 吗?

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这最后一张图片是原始图片文件/我仍然会请求一个更好的图片。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从电子邮件中得到了一个、可以看到顶部标记。 我正在与质量团队核实。

    谢谢、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、  

    是否有关于这一问题的最新情况?