This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87745-Q1:什么情况会导致 0x4E[1]中的 LBIST 故障?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LP87745-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1602942/lp87745-q1-what-will-result-in-lbist-failure-in-0x4e-1

器件型号: LP87745-Q1

你好、团队

我的客户报告他们重新读取了 LP87745-Q1 0x4E[1]中的 LBIST_FAIL_INT、这导致 nINT 引脚保持低电平。

您是否可以帮助分享导致 LBIST_FAIL_INT 中断的潜在原因?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    0x4E[1]

    对于此处的表示法、您是说读回的 0x4E 的值是 01h、还是设置了寄存器的位 1(非位 0)(02h)? 01h 是 LBIST_DONE_INT、这是预期的行为。  

    此致、

    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你 (Katie) 好

    下面的屏幕截图是中断摘要。 客户今天告诉我、未  报告 LBIST_FAIL_INT。 这是由客户在读取操作中的错误引起的。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您清除该 UP Ted。 根据屏幕截图、它们可能是出现了 SPI 通信错误? 他们可能希望检查逻辑分析仪上的通信事务。  

    此致、

    Katie