This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53353:在 OTPUT 电容附近添加滤波器会导致 TPS53353 中出现问题

Guru**** 2771135 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1602055/tps53353-does-adding-a-filter-near-the-otput-capacitance-cause-issues-in-tps53353

主题中讨论的其他器件:TPS53353

我们使用 TPS53353 将 12V 转换为 5V、并计划在输出电容器附近添加一个 NFE61PT472C1H9L、这是否会引起环路稳定性问题? 此外、您能否请检查本设计中使用的 RCC 注入网络、反馈电阻器值和输出电容是否适合实现稳定的 5V 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不言而喻、是否有人请花点时间验证此电路? 非常感谢您的反馈。