This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM64406:关于使用 TPSM64406 生成负电压

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM64406, TLVM14406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1603228/tpsm64406-regarding-negative-voltage-generation-with-tpsm64406

器件型号: TPSM64406
主题中讨论的其他器件: TLVM14406

您好的团队、

TPSM64406 数据表指出、该器件可用于生成负输出电压。 在这种情况下、是否可以将两个输出中的一个只配置为负电压、而将另一个输出用作正电压?

有关连接方法、我们计划参阅下面所示的应用手册。

对反相降压/升压应用使用 TPSM5360x

此外、TLVM14406 数据表中还引用了同一应用手册。 我们是否应该了解 TLVM14406 也可用于生成负输出电压?

此致、

Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyohei、

    两个器件中的 PGND 1 和 PGND 2 均在内部连接。

    这会导致在 IBB 中运行一个输出、在降压配置中单独运行另一个输出的限制。

    因为这会导致接地和 Vout 短路。

    可以使用 TPSM5360x、因为它只有一个 PGND、因为它只有一个输出。

    它在这两个器件的数据表中都提供、作为 IBB 配置中使用的参考器件。

    谢谢。此致、

    南迪。