This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3644EVM:LM3644 GUI - Windows 11 上的 SNVC175

Guru**** 2811405 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3644, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1593094/lm3644evm-lm3644-gui---snvc175-on-windows-11

器件型号: LM3644EVM
主题中讨论的其他器件: LM3644USB2ANY

我无法在 Windows 11 上打开 LM3644 GUI 工具。 已尝试在 3 个不同的 Windows 11 安装笔记本电脑。

是否有办法使其正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ser:

    我们的专家将查看并在稍后返回给您。

    此致、

    Emma Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ser

    LM3644 GUI 确实存在一些兼容性问题,不幸的是,这个工具是旧的,没有 资源用于军事.  

    请让我检查一下是否有其他方法可以通过 USB2ANY 控制 LM3644、而不使用 LM3644 GUI。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ser

    很抱歉晚才回复。 不确定您是否解决了问题。 我在 EVM 上进行了测试、您可以使用 USB2ANY Explorer 直接控制 LM3644:

    1.下载 USB2ANY Explorer

    2.选择 I2C 接口

    3.写入代码来控制 LM3644。  一个非常简单的测试示例是:当 Vin=3.6V 时、将 0x01 寄存器写入 0x0B、LED1、LED2 将亮起;火炬电流为 默认值;

    谢谢、此致。