This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:原理图审阅

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS26750, BQ34Z100, BQ76952, BQ25756, BQSTUDIO, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1603037/bq34z100-schematic-review

器件型号: BQ34Z100
主题中讨论的其他器件: BQ76952BQ25756、TPS26750、 BQSTUDIOUSB2ANY

大家好!

我非常感谢 TI 专家对 BQ34Z100 电量监测计 IC 进行原理图审阅。  

该应用是同一 PCB 上的 BMS + USB PD 充电器。 BMS IC 为 BQ76952、充电器为 BQ25756 + TPS26750。

应用要求:

  • 必须接受 13s2p 32.5~54.6 V 的锂离子电池组
  • 必须能够以 240W 的最大 USB PD 为电池包充电。
  • 必须能够为所有 USB-240W 供电 PD。
  • 必须能够通过 CAN 与外部 MCU 通信。
  • 只能在 0~60°C 的温度范围内启用充电。
  • 40mA 的最小电芯均衡电流。

该电路设计为有一个 MCU 通过 I2C 与 BMS IC BQ76952、电量监测计 BQ34Z100 和 USB PD TPS26750 进行通信、以监控 IC 的状态并设置其寄存器。
该 MCU 还通过隔离式 CAN 与外部 MCU 通信、以提供状态信息。
我有用于 MCU、BMS I2C 总线和充电器 I2C 总线的调试连接器。
我计划在开发过程中使用 USB2ANY 适配器连接到 BMS BQ76852 IC 和充电器 BQ25756 + TPS26750 IC、以监测状态并使用 BQStudio 软件配置寄存器。

请告知您对 BQ34Z100 或该设计的任何其他方面的评论。 我会感谢所有可以帮助我改进的东西。

我附上了 PDF 的原理图和 Altium 工程的.zip 文件。

感谢您发送编修。

Samo

260105 SCH v01.pdf 

260105 BMS V01 TI e2e.zip 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、并将在可能的情况下由应用工程师进行审核和跟进。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    仅与 BQ34z100 通信。

    TS 引脚上没有热敏电阻。 理想情况下、热敏电阻应放置在电池上。

    SCL/SDA 线路需要上拉(它们可能位于原理图之外。

    将该线程分配给 BMP 以帮助查看 BQ76952。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    感谢您发送编修。

    热敏电阻是否是电量监测计功能所必需的? 电池包中有两个热敏电阻、一个连接到 BQ76952 IC、另一个连接到 BQ25756 充电器 IC、以根据温度调整充电电流。

    用于指出上拉电阻、是的、它们位于另一个原理图工作表中。

    此致、

    Samo