This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63602:TPSM63602:错误的启动行为

Guru**** 2766475 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM63602

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1599935/tpsm63602-tpsm63602-erroneous-start-up-behavior

部件号: TPSM63602

您好:

我继承了一种设计、其中 TPSM63602 从 VIN = 24V(标称值)输出 12V 电压。 它的下游是一个双路输出降压转换器、可将 12V 降压转换为 3.3V 和 1V 电源轨。

此设计适用于电路板版本的大多数样片、但在一个特定的电路板上、12V 输出在启动时断续。 12V 每大约 100ms 重复脉冲一次、脉冲宽度为 10ms。  

该行为是否表示 TPSM63602 内部故障或负载问题(例如无法驱动下游浪涌)的症状? 在突然回降至零之前、我在每个 10ms 脉冲期间没有看到电压大幅下降。  

谢谢、

Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilson:

    浪涌电流很可能会达到模块的电流限值并强制进入断续模式。 这不是 TPSM63602 的故障。

    这通常发生在输出电压和电容很高的情况下。 下游浪涌电流也会使情况更糟。

    输出 12V 电源轨(包括任何下游元件的输入电容器)上有多大的电容?

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 TPSM63602 配置了 Cout = 9.4uF、这似乎与 Webench 输出一致。 后续级的 Cin = 40uF、其中有自己的 Cout = 202uF。

    实际上、我认为我们需要在 TPSM63602 上提供更多 Cout 来提供电流以供应下一级的浪涌。 我们已经看到、在其他电路板的后续级增加软启动时间是积极的结果、但是、即使应用了软启动、这个特定的电路板仍然会出现问题。

    想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    增加 TPSM63602 上的 Cout 将意味着需要充电更多的浪涌电流、因此我认为这会使情况更糟。 您可以尝试的几件事是

    1) 减小后续级的电容。 如果绝对不需要 40uF Cin、您可以尝试降低该值以减小浪涌电流。

    2) 下一级的 202 uF Cout 也是如此。 如果减小、则第二级在给定的软启动时间内需要较小的浪涌电流、因此也会降低第一级上的负载。

    3) 进一步增加第二级的软启动时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到你的观点。 我认为、TPSM63602 输出端(以及下一级的输入端)的 40-50uF 不是太大的浪涌问题、因为 12V 输出实际上在断续前达到满值而没有出现问题;在此期间、下一级关闭。 但是、下一级将开启并拉取其 Cout = 202uF 时的浪涌、导致 TPSM 输出进入断续模式。

    因此、我认为增加 TPSM63602 Cout(假设我们将其加倍)不会是问题、实际上会在电荷导通后帮助下一阶段采购电荷。 也就是说、TPSM Cout 不足以满足下一级的急冲需求。

    让我知道您的想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下,你是对的。 我以为两个阶段都是一起打开的。 如果 12V 输出没有出现任何问题、并且第二级随后导通、则增加 12V 上的输出电容有助于产生一些浪涌电流。  值得一试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您确认我的怀疑。 本周我将尝试一下、看看它是否解决了问题。 我还能够将下游双路降压转换器上的两个输出按顺序导通、以便也能减轻 12V 输出的浪涌负担。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这也应该有所帮助。 请告诉我该怎么做。