This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180DESIGN-CALC:LM5575 仿真问题

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI, LM5575

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1598584/lm5180design-calc-problem-in-simulation-of-lm5575

器件型号: LM5180DESIGN-CALC
主题中讨论的其他器件: LM5575、PSPICE-FOR-TI

我尝试在 LT SPICE 中基于 LM5575 仿真降压转换器、但得到了以下误差。

请帮助我解决此问题。

行 1080 出错:.model u1:_sshdn:_sshdn vswitch roff=1e9 ron =1.0 Vh=20m VT =2 td =0
  *无法识别的参数“ td “——已忽略
第 1075 行错误:.model u1:_u2_strack:_u2_strack vswitch roff=1e9 ron =1m VH=0.0v VT =1V td =0
  *无法识别的参数“ td “——已忽略
线路 1070 出错:.model u1:_sd:_sdd vswitch roff=1e9 ron =1.0 Vh=0.1 Vt=0.6 td =0
  *无法识别的参数“ td “——已忽略
第 1065 行错误:.model up:_u3_suvlo:_u3_suvlo vswitch roff=1e9 ron =1.0 VH=0.125 VT =5.225 td =0
  *无法识别的参数“ td “——已忽略
第 1055 行错误:.model u1:_stby:_stby vswitch roff=1e9 ron =1.0 VH=0.1 VT=1.125 td =0
  *无法识别的参数“ td “——已忽略
第 1050 行错误:.model u1:_u1_sguvlo:_u1_sguvlo vswitch roff=1e9 ron =1.0 VH=0.5 VT=3.8 td =0
  *无法识别的参数“ td “——已忽略
致命错误:短路电压源:U1:v_v111

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omkar、

    对延迟的回复表示歉意。

    您是否可以使用 PSpice for TI 软件来仿真您的电路、因为我们不建议使用 LTSpice 来仿真我们的器件模型。

    产品页面上提供的模型将在 PSpice for TI 上运行。

    以下是下载 PSpice for TI 的步骤:

    • 请访问 https://www.ti.com/tool/PSPICE-FOR-TI
    • 点击“下载“或“请求“按钮
    • 如有提示,请更新您的个人信息
    • 等待从 pspice-for-ti@ti.com 下载的电子邮件(检查垃圾邮件文件夹)

    如果遇到问题:

    清除浏览器 Cookie 和缓存
    尝试使用其他浏览器
    检查互联网连接是否稳定

    如果您仍然无法下载、请发送电子邮件至 support@ti.com 并附上您的全名和电子邮件地址、以寻求帮助。

    谢谢。此致、

    南迪。