This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:AM3358 BeagleBoneBack 无法进入 DEEPSLEEP

Guru**** 2810765 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1592950/am3358-am3358-beagleboneback-can-not-enter-deepsleep

部件号: AM3358

当前使用 BeagleBoneBack 并使用此 SDK

image.png

但设备无法进入 DeepSleep、日志如下所示:

root@am335x-EVM:~# echo mem >/sys/power/state
[314.460875] PM:暂停进入 (s2idle)
[314.522487] btti serial0-0:sm:获得 event_regulator_enable、从 STATE_HW_OFF 迁移到 STATE_HW_ON
[314.568110] 文件系统同步:0.103 秒
[314.590973] 冻结用户空间进程
[ 314.602343]冻结用户空间进程已完成(经过 0.002 秒)
[314.609403] 停用杀虫剂。
[314.612788] 冻结剩余的可冻结任务
[314.618531] 冻结已完成的剩余可冻结任务(经过 0.001 秒)
[314.626106] 未针对 pm33xx、wkup_m3_IPC 或 AM335x-pm-firmware.elf 初始化 PM
[314.633678] 已启用灭火器。
[ 314.636831]重新启动任务...已完成。
[314.662967] 随机:系统恢复时、crng 重新启动
[314.668581] PM:暂停退出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Yinzhe:

    这是 tisdk-default-image 的一个已知问题。 处理器侧存在未在 TI 内核 6.1 中解决的问题。 但是、TI 内核 5.10 可以正常工作。 因此、当我测试 WoWLAN 特性时、我创建了自己的反向端口。

    对于 AM335x 上的 WoWLAN 特性、是否有特定内容可供选择? 我知道您之前报告的 WoWLAN 问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi、

    您能给我一个可以 进入 DEEPSLEEP、以便我可以在我这边测试 WoWLAN 的图像吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    现在我看到了这个响应、抱歉有延迟。 您是否仍需要具有深度睡眠功能的 BBB 图像?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    好的、请

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabeeh:

    顺便说一下、我们能否降低 SDIO 时钟速度? 我们的逻辑分析仪无法在 50MHz 上正确捕获信号。 出于测试目的、您是否考虑将速度减慢到 1MHz?

    感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我已经使用基于 1.0.2.10 SDK 版本的相同固件创建了一个示例预编译映像。 我没有包括我们共享的   包含 WoWLAN 修复的 FW(从这里:关于:CC3351:WoWLAN 唤醒系统意外)。 我还将 SDIO 时钟降低至约 1MHz。

    e2e.ti.com/.../tisdk_2D00_default_2D00_image_2D00_am335x_2D00_evm.wic.xz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sabeeh:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的尹哲:

    我特意未包含 BLE 部分、因为这仅测试 WoWLAN。 图像中是否也需要 BLE 支持?