This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP41158:四相交错模式下的切相支持

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP41158, LM5137F-Q1, LM5137-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1599060/pmp41158-phase-shedding-support-in-four-phase-interleaved-mode

器件型号: PMP41158
主题中讨论的其他器件: LM5137F-Q1LM5137-Q1

大家好、E2E 专家:

在以下设计指南 (PMP41158、 tidt445.pdf ) 中提到了四相降压支持动态切相。 遗憾的是、我在 LM5137F-Q1 的数据表中找不到有关此功能的任何信息。 是否有任何关于动态切相的信息? 如果这实际上并不是一项功能、是否有办法可以使用微控制器在轻负载条件下手动禁用相位?

此致、

公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请注意、可以在轻负载时根据需要切换相位、但这不是一个自动过程。 用户需要将适用控制器的 EN 驱动为低电平以禁用该特定相位。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Timothy、

    非常感谢您的回答。 遗憾的是、我仍然对四相交错模式下的 EN1 和 EN2 引脚功能有点困惑。 lm5137-Q1 的数据表在表 5-1 引脚功能对应的引脚 EN2:“高电平有效输入(典型值 VEN2 > 1V)会使能通道 2。 如果 VEN2 < 0.5V、则通道 2 会被禁用并处于关断模式、除非 PFM /SYNC 上存在 SYNC 信号。 EN2 绝不能保持悬空。“

    由于在四相模式下、次级控制器在 PFM PWM/SYNC 引脚上确实有同步信号、因此控制器似乎也不允许手动切相。 您能验证一下吗?

    此致、

    公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    我们是否有任何更新?

    此致、

    公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EN3 和 EN4 仍将在辅助控制器上工作。 先禁用相位 4、然后禁用相位 3、再禁用相位 2。