This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:BQ24780S BATPRES#

Guru**** 2766415 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1602948/bq24780s-bq24780s-batpres

器件型号: BQ24780S

1、如果我已禁用学习模式和 HPB 模式、当我将 BATPRES#从低电平拉至高电平时、电池充电是否仍然被禁用?

2、如果我已禁用学习模式和 HPB 模式、当我永久将 BATPRES#拉至高电平时、电池充电是否仍然被禁用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    2、如果我已禁用学习模式和 HPB 模式、当我永久将 BATPRES#拉至高电平时、电池充电是否仍被禁用?

    否、如果您在 BATPRES 为高电平时设置了充电电压和充电电流、它应该开始充电。 它仅在从低电平转换为高电平时禁用充电。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3、如果我已禁用 LEARN Mode 和 HPB Mode、那么当我在 BQ24780S 上电之前将 BATPRES#拉至高电平时、电池充电是否仍然被禁用、并一直将其保持在高电平、当 BATPRES#为高电平时、不再设置充电电压或充电电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“554529" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1602948/bq24780s-bq24780s-batpres/6176526
    1、如果我已禁用学习模式和 HPB 模式、当我将 BATPRES#从低电平拉至高电平时、电池充电是否仍然被禁用?

    是的、充电仍将被禁用。

    [/报价]

    如果 BATPRES #再次从高电平拉至低电平但没有设置 Charge Voltage 或 Charge Current、电池充电是否会恢复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、如果我不使用学习模式、HPB 模式或 PROCHOT 功能、我可以始终将 BATPRES#从 BQ24780S REGN 的电阻分压器连接到 3.3V、并且没有任何机会从低电平转换为高电平或从高电平转换为低电平吗? 这样做是否有任何风险或其他副作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    那么、如果我不使用学习模式、HPB 模式或 PROCHOT 功能、我可以始终将 BATPRES#从 BQ24780S REGN 的电阻分压器连接到 3.3V、而没有任何从低电平转换为高电平的机会、也没有从高电平转换为低电平的机会吗? 这样做是否有任何风险或其他副作用?

    是的、正确。 我看不到任何明显的风险或副作用。

    如果再次将 BATPRES #从高电平拉至低电平但未设置充电电压或充电电流、电池充电会恢复吗?

    否、它应将充电电压和电流设置为零。 因此、这两个引脚都需要设置为再次开始充电。

    3、如果我已禁用学习模式和 HPB 模式、那么在 BQ24780S 上电之前将 BATPRES#拉至高电平时、电池充电是否仍然被禁用、并一直保持高电平、当 BATPRES#为高电平时不再设置充电电压或充电电流?

    否、首次上电时充电电压和电流将为零、因此需要设置它们才能开始充电。  

    此致、

    基督教。