This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36006-Q1:设计审查

Guru**** 2864490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1602341/lmr36006-q1-design-review

器件型号: LMR36006-Q1

您好、

我想请求对基于 LMR36006AQRNXTQ1 的设计进行原理图和布局审查。

我很乐意通过电子邮件或私人消息分享相关的设计文件、具体取决于您的偏好。 请让我知道正确的继续方式以及提供文件的最佳方式。

提前感谢您的时间和支持。

 

此致、

Matej

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matej:  

    很遗憾、我们无法在这里分享我们的电子邮件、因为它是公共论坛。  您是否能够连接到靠近您的 FAE?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony Koulong: 

    我没有任何 FAE 联系人。 您能否以私人邮件的形式分享您的电子邮件?

    此致、

    Matej

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您位于何处?

    您希望如何完成私人消息传递。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony Koulong: 

    由于我无法在此论坛上向您发送消息、也许您可以通过您的电子邮件向我发送消息? 我将在私人空间中分享设计和位置。

    此致、

    Matej

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我只是给你发一条消息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 托尼 ·库龙,我已经给你发了一条消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matej:  

    您的原理图对我来说看起来很好。  

    我会推荐这家酒店

    1.在输入端添加一个大电解阻尼电容器的占位符。  

    TI 建议使用 100kΩ 拉取 PG。 这样效果最好、但 10kΩ 不会对系统造成任何不良影响、可能会消耗更多电流。

    3.尝试在输入端使用 2X4.7uF 陶瓷电容器(10uF 可以接受、但 2x4.7uF 更好)和 2x220nF 电容器作为 CHF(或者也可以使用 2x100nF)。  

    规划。  

    布局可以稍微改进一些。

    通常最好将输出电容放在电感器的两侧  

    与输入电容器一样。  

    希望它有所帮助。 谢谢