This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:[BQ27Z746] Re 编程问题

Guru**** 2770865 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1590509/bq27z746-re-bq27z746-programming-issue

器件型号: BQ27Z746
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件

尊敬的 TI 团队:

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1590291/bq27z746-bq27z746-programming-issue

这是与上一链接中的问题相关的后续问题。
但是、我目前无法使用地址 0x16 与 IC 进行通信- IC 始终以 NACK 进行响应。
您能告诉我如何解决此问题吗?

谢谢。

Steve。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下由团队成员审核。 在此期间、请附上与项目关联的.gg/.log/数据文件。

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    器件应在 I2C 地址或 ROM 地址处确认、具体取决于电量监测计所处的模式。 请确保 I2C 线路上拉至稳定的 3.3V 源。 如果您通过逻辑分析仪捕获通信信息、此过程可能会有所帮助。 如果通信看起来一切正常、则可能是器件已损坏。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonny:

    https://drive.google.com/file/d/1ZvT1H-RNVDdq-3ftd35tPPUIT8y1ZDxu/view?usp=sharing

    可以使用下面下载链接中提供的软件来打开波形文件。

    https://saleae.com/downloads

    谢谢。

    Steve。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    能否将文件直接链接到 E2E? 我无法打开 google 驱动器。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonny:

    抱歉、附件包含相关文件。
    请帮助我再次检查它们。 谢谢!

    e2e.ti.com/.../Session-7.zip

    Steve。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonny:

    请问分析结果有否?
    谢谢!

    Steve。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    您的通信结构似乎存在根本性的错误。 I2C 线看起来被下拉、而不是被上拉。 这可能是导致该问题的原因。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonny:

    I2C 线路确实被拉高、但当没有通信时、线路被拉低。 我将修改此器件。
    除此之外、通信命令是否有任何错误?

    谢谢。

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、  

    我首先要解决我在上一个答复中提到的问题、然后我们就可以着手处理。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonny:

    我更正了 I2C 线路在空闲期间被拉低的问题、但修复后、IC 仍会继续以 NACK 响应。

    e2e.ti.com/.../6013.BQ27Z746.zip

    谢谢。

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonny:

    是否有任何更新?

    谢谢。

    Steve。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    在 I2C 线路中添加上拉电阻后、I2C 地址 (0xAA) 是否有任何 ACK? 您是否能够使用 bqStudio 进行通信?  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonny:

    使用 bqStudio 时会发生相同的问题、即仍然没有 ACK。

    谢谢。

    Steve。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    您是在多个器件中看到这种行为、还是隔离式?  

    此致、  

    Jonny。