This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131-Q1:有关大电压 LCD 驱动器解决方案的更多信息

Guru**** 2768385 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65131-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1603287/tps65131-q1-regarding-large-voltage-lcd-driver-solution

器件型号: TPS65131-Q1

您好的团队、

我们的客户正在寻找低于要求的设备。

-输入电压: 5V

-输出电压(有两种类型)
  - 24.0±2.4V/2.4 20mA
  - 12.0±1.2V/ 40mA

在我的功率架构中、TPS65131-Q1 是最靠近器件(±15V 输出支持)。

你有其他的建议吗?

或者对于 24V、我们是否需要两个器件来提供每个正负输出?

此致、

teritama