This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTH08T260W:PTH08T260WAZ:电感器信息

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1594688/pth08t260w-pth08t260waz-inductor-information

部件号: PTH08T260W

您好:

不同应用  PTH08T260WAZ 直流/直流电源模块。

遗憾的是、一块电路板上的电感器已损坏(下图)。 我们希望避免在更换完整模块期间使整个电路板发热。 因此、我们正在查找该模块中使用的电感器的器件型号、或者寻找合适的替代产品。

有人能提供这些信息吗?

谢谢、

Marcin P.

PTH08T260WAZ_fail.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcin:

    对迟来的答复道歉。 我们将尽快作出回应。  

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcin:

    以下是与模块中使用的电感器相关的信息 PTH08T260WAZ

    Empower P/N:           030-00142

    编号:              L501    

    描述:               IND 2.2UH 6A 16MOHM 5.3MM

    制造商:           L3l Global

    MFG P/N:                    SMTDR55-2R2M-BH

    此致、

    Usha。