This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS631000:关断期间的漏电流

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS631000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1603533/tps631000-leakage-during-shutdown

器件型号: TPS631000

尊敬的专家:

我们希望就该问题向 CX 寻求帮助:

我在运行中观察到 TPS631000 有很大的漏电流。 当 Vin 高于 Vout 设定点(即电池输入为 3.5V 至 3.6V)时、似乎会出现这种情况。 我观察到输出电压高达 3.3V、当应用 1k 负载电阻器时、我观察到流经/穿过该电阻器的大约 2mA 和 2V。

我使用 TPS631000 作为 3.3V MCU 的稳压器、以便通过锂离子电池为其供电。 电池直接连接到 TPS 的 Vin。 TPS 反馈设置为 3.37v (R_fb_t=470k、R_fb_b=82k)。

为了确保锂离子电源具有良好的电源、我将电压监控器连接到 TPS 的使能引脚、监控器设置具有高迟滞、需要启用 3.7V、并设置为在 2.9V 时切断。 我已确认电压监控器将 EN 保持在低电平、直至达到所需的电平、并在 EN 引脚也保持接地的情况下进行确认。

以下是共享的设计:

谢谢你。

此致、
阿奇·A·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Archie:

    我将于明天查看并提供反馈。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Archie:

    当 Vin > 3.37V 时、漏电流有多大? Vin 越高(如果由电源供电)、此漏电流是否会变大? 当 Vin < 3.37V 时、TPS631000 是否工作良好且无高漏电流?

    作为降压/升压转换器、 Vin > Vout 是一个很常见的使用条件。 对于 TPS631000、通常在 Vin > Vout 时不会有额外的高漏电流。

    原理图和布局无需担心。  

    当应用 1k 负载电阻器时、我观察到通过/通过该电阻器大约有 2mA 和 2V。

    我对此有点困惑。 您是否意味着在 VCC 和 GND 之间添加一个 1k Ω 电阻器时、VCC(TPS631000 输出)会变为 2V?

    此致

    Lei