Other Parts Discussed in Thread: TPS631000
器件型号: TPS631000
尊敬的专家:
我们希望就该问题向 CX 寻求帮助:
我在运行中观察到 TPS631000 有很大的漏电流。 当 Vin 高于 Vout 设定点(即电池输入为 3.5V 至 3.6V)时、似乎会出现这种情况。 我观察到输出电压高达 3.3V、当应用 1k 负载电阻器时、我观察到流经/穿过该电阻器的大约 2mA 和 2V。
我使用 TPS631000 作为 3.3V MCU 的稳压器、以便通过锂离子电池为其供电。 电池直接连接到 TPS 的 Vin。 TPS 反馈设置为 3.37v (R_fb_t=470k、R_fb_b=82k)。
为了确保锂离子电源具有良好的电源、我将电压监控器连接到 TPS 的使能引脚、监控器设置具有高迟滞、需要启用 3.7V、并设置为在 2.9V 时切断。 我已确认电压监控器将 EN 保持在低电平、直至达到所需的电平、并在 EN 引脚也保持接地的情况下进行确认。
以下是共享的设计:



谢谢你。
此致、
阿奇·A·