This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS513885:EN 引脚电压

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1604413/tps513885-en-pin-voltage

器件型号: TPS513885

尊敬的团队:

如果 EN 引脚电压仅为 1.9V、这是否会导致任何问题? 谢谢。

 

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Che:

    我们将检查并重新开始测试。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Che:

    EN 引脚电压将决定器件在哪种模式下工作。

    如果将 EN 引脚保持为 1.9V、因此该电压不在建议的区域中。

    请使用我们数据表中的值、确保在所需模式下安全工作。

    此致、

    Manish