This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562231:TPS562231 上的引脚‑Ω 至‑Ω 引脚短路风险

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS562231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1603861/tps562231-risk-of-pin-to-pin-short-circuits-on-tps562231

器件型号: TPS562231

您好的团队、

我有关于 TPS562231 的问题。 我知道实际行为取决于输入电压和输出电流等因素、但如果以下引脚之间发生短路、存在 IC 吸烟或着火的风险、对吗?

  • VIN–SW

  • VIN-BST

  • VIN-FB

此致、

Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    我们将检查并重新开始测试。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Haseen-San:

    感谢您的支持。

    如果您能查看此内容、我将不胜感激。

    此致、

    Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyohei、

    VIN-FB 引脚可能不会产生 IC 发热、因为阻抗将以 k Ω 为单位处于高电平、并且只可能导致器件故障或故障情况。

    另外两个短路可能会导致 IC 发热或 IC 损坏。

    - Hitesh