This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62932:频率偏离设置值。

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1604249/tps62932-the-frequency-deviates-from-the-setting

器件型号: TPS62932

您好的团队、

在以下条件下将 RT 连接到 GND 并将其设置为 1.2MHz 时、它变为 833kHz。

VIN:12V
VOUT:9V
L:10uH
RTpin:GND


是否有任何可能的原因?

此致、
Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    我们将检查该问题、然后重新进行检查。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在某些条件下、频率会降低、并且不会遵循 RT 设置的值。 请参阅以下内容。  

    只要对输出进行调节、我相信这不会是问题、因为控制环路可确保通过降低频率来维持输出、从而增加 HS FET 的导通时间。

    此致

    Nikhil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikhil、

    我相信我的条件符合最短导通时间的要求、但即使超过最短导通时间、这种情况是否仍会发生?
    此外、是否有相应的阈值?

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果导通时间高于最短时间、则不会发生该情况。 但是、如我之前提到的、如果可能发生这种情况、还有其他情况。  

    通常没有这一个阈值。  

    此致

    Nikhil