This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92511:此 IC 是否与规格匹配?

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS922050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1604268/tps92511-will-this-ic-match-the-spec

器件型号: TPS92511
主题中讨论的其他器件: TPS922050

性能参数

说明

人员

输入电压

20 - 60(范围)
42(标称值)

VDC

输出电压

10-17(范围)
12(标称值)

VDC

输出电流

0.44

挑战

输入电流

0.396-0.48(范围)
0.44

挑战

输出功率

10W-15W

 

燃油效率更高

90%至 95%

 

 

 

 

 

 

 

 

这是用于驱动 LED 电抗器的降压电路的规格。 请建议使用降压稳压器 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我们会根据您的要求推荐 TPS922050。 谢谢! 如有任何其他问题或疑虑、请随时告知我们!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    这是恒流降压转换器 IC 吗?

    是否有 Excel 计算表?  

    谢谢。此致、

    Ajay P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajay:

    是的、这是恒流降压 IC。 您可以发送到我的电子邮件 lucia-gao@ti.com 和我可以与您分享. 谢谢!

    BRS

    卢西亚