This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28600:遇到启动问题。

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1603438/ucc28600-facing-startup-issue

器件型号: UCC28600

使用具有以下输入输出的 60W 辅助电源

220VDC 至 1100VDC 输入。

20W-12v 输出 1。

40W- 32V 输出 2.

这是一个 Vertiv 能源公司项目, 为数据中心项目提供 22kW 的辅助电源。

需要技术支持团队的帮助、因此、我将与他们分享详细的信息。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhananjay:  

    请分享您在启动过程中遇到的问题吗?

    谢谢

    此致

    Anita