This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27427:MCU 通信连接的数量

Guru**** 2779845 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27427

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1603756/bq27427-number-of-mcu-communication-connections

器件型号: BQ27427

尊敬的支持团队:

电量监测计和产品 MCU 之间的通信连接数量是否会影响信息的数量/内容、例如剩余电量?
最好使用尽可能少的连接(理想情况下为 1 线制)。
我提出这个问题是为了确认是否存在任何功能限制。

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、并将在  可能的情况下由应用工程师进行审核和跟进。 在此期间、请附加与项目关联的任何.log/.gg 文件

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq27427 使用两线制 (SCL、SDA) 加接地通信接口。 它将响应 I2C 主机的器件地址。 如果 I2C 主机每秒发出过多命令、电量监测计可能会经历看门狗计时器复位。 官方限制(请参阅数据表)是每秒 2 个标准命令。

    电量监测计在内部一个 1 秒的循环上运行、因此在实际应用中每秒多次读取 SOC 等结果是毫无意义的。