This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27427:剩余电池显示屏的精度

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1603746/bq27427-accuracy-of-the-remaining-battery-display

器件型号: BQ27427

尊敬的支持团队:

这是一个与“原始问题“类似的问题。
根据更换电池时是否携带数据、剩余电池显示屏的准确度如何变化?

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、并将在  可能的情况下由应用工程师进行审核和跟进。 在此期间、请附加与项目关联的任何.log/.gg 文件

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    报告的电量监测结果的精度与模型配置的精度以及该值与实际电池(电芯)的匹配程度直接相关。

    您需要对兼容的模型配置进行编程才能正常工作。 这个想法是有一个描述特定品牌的新模型行为的黄金映像。 电量监测计会随着时间(几个月,几年)的推移调整此配置(跟踪阻抗和化学容量)、这仅适用于此特定单元电池(电池)。 如果用新电池(电芯)替换它、则必须对 Golden Image 进行编程、以便测量仪表准确无误。 如果您不这样做、则电量计将不准确、直到它适应(了解)它现在连接的电池(电池)的特性、这可能需要很多次循环。