This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:PMIC 无输出

Guru**** 2768985 points

Other Parts Discussed in Thread: AM625, SK-AM62B-P1, TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1603583/tps65219-no-output-from-pmic

器件型号: TPS65219
主题中讨论的其他器件: AM625SK-AM62B-P1

我已从 AM625 评估板复制了设计和布局、不会从 PMIC 中获得任何输出。  我将 MODE/RESET 连接至高电平、MODE/STBY 连接至高电平、VSEL 连接至低电平。  我连接了一个示波器输出、其中 VSYS 为黄色、Vbuck2 为蓝色、GPIO 为洋红色。  任何建议。  谢谢。 PMIC_1.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、  

    我有几个问题可以帮助确定问题的原因:

    假设使用 AM625 评估板、您是指 SK-AM62B-P1 吗?

    您是否能够共享您的原理图文件 、以便我可以对其进行查看、即使它们与评估板相同?

    某些关断故障被标记、导致器件重试两次、然后关断。 因此产生三个脉冲。  
    如果您能够通过 I2C 进行通信、是否能够读取中断寄存器以查看标记了哪些确切的故障?

    似乎 Buck2 没有足够快地斜升至正确的电压。
    该电源轨上的总电容是多少、除了 AM625 DVDD1V8 连接外、该电源轨上是否有任何其他外部连接?

    此致、
    Sarah  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用了 SK-AM62B-P1 评估板。  我附上了完整的原理图、但 TPS65219 见第 11 页。  当我们尝试分析 I2C 总线时、这就是我们得到的结果。

    (venv) debian@optilink:/home/EB1
    (venv) debian@optilink:/home/EB1 #详细的故障标志
    (venv) debian@optilink:/home/EB1 sudo i2cget -y 2 0x30 0x2C  # INT_LDO_3_4
    0x00
    (venv) debian@optilink:/home/EB1 sudo i2cget -y 2 0x30 0x2D  # INT_LDO_1_2
    0x00
    (venv) debian@optilink:/home/EB1 sudo i2cget -y 2 0x30 0x2e  # INT_BUCK_3
    0x00
    (venv) debian@optilink:/home/EB1 sudo i2cget -y 2 0x30 0x2F  # INT_BUCK_1_2
    0x00
    (venv) debian@optilink:/home/EB1 sudo i2cget -y 2 0x30  # INT_SYSTEM (temp)
    0x00
    (venv) debian@optilink:/home/EB1 sudo i2cget -y 2 0x30 0x31  # INT_RV(残余电压)
    0x42
    (venv) debian@optilink:/home/EB1 sudo i2cget -y 2 0x30 0x32  # INT_TIMEOUT_RV_SD(超时/关断原因)
    0x00
    (venv) debian@optilink:/home/EB1 sudo i2cget -y 2 0x30 0x33  # INT_PB(按钮事件)
    0x04
    (venv) debian@optilink:/home/EB1 # TI 线程提到检查此区域中的故障:
    (venv) debian@optilink:/home/EB1、用于 0x28 0x29 0x2A 0x2b 0x2C 0x2D 0x2e 0x2F 0x30 0x31 0x32;DO
    >  echo -n “$r:“
    >  sudo i2cget -y 2 0x30 $r
    >完成
    0x28:0x02
    0x29:0x00
    0x2a:0x7f
    0x2b:0x02
    0x2C:0x00
    0x2D:0x00
    0x2E:0x00
    0x2F:0x00
    0x30:0x00
    0x31:0x42
    0x32:0x00
     #清除您当前拥有的两个 RV 标志 (BUCK2_RV + LDO4_RV)
    (venv) debian@optilink:/home/EB1 sudo i2cset -y 2 0x30 0x31 0x42
    (venv) debian@optilink:/home/EB1
    (venv) debian@optilink:/home/EB1 # Re - read
    (venv) debian@optilink:/home/EB1 sudo i2cget -y 2 0x30 0x31
    0x42
    (venv) debian@optilink:/home/EB1 sudo i2cget -y 2 0x30 0x2b
    0x02
    (venv) debian@optilink:/home/EB1 sudo i2cget -y 2 0x30 0x35
    0x81

    我没有机会在降压稳压器 2 上寻找额外的电容、但明天看起来会更近。  谢谢。  Eric。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Schematice2e.ti.com/.../optilink_5F00_1_5F00_build2_5F00_sch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、  

    感谢您的更新。  

    看起来这里标记了 BUCK2 和 LDO4 的残余电压标志。  

    在某些情况下、这也可能表示存在回送问题。 在任一种情况下、如果 PMIC 检测到残余电压、并且在上电之前无法放电、则序列会中止并标记中断。  

    请检查这些电源轨是否存在残余电压和/或反馈

    有关更多详细信息、请参阅此相关主题:  TPS65219:TPS6521904RSMR:冷启动后无输出或 GPO2 活动

    此致、  
    Sarah