This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS274160:芯片使用问题

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS274160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1604090/tps274160-the-issue-of-chip-usage

器件型号: TPS274160

TPS274160 芯片由 24V 外部控制、以控制外部继电器的开/关。 在操作过程中、芯片偶尔会烫伤和冒烟。 有时、它会在上电时立即发生故障、有时会在特定通道开启时发生故障。 请帮助查看原理图和布局、并提供相关问题的解决方案建议。 谢谢!

DIO732 模块损耗分析记录 — 技术支持转接 Version.docx 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tonyx:

    DIO_DRIVER_OUTPUT12 和 11 上的负载是多少?

    您预计会消耗多大的电流?

    此致、
    尼古拉斯·彼得西尔格