This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z758:电池容量小于 100mA

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1604349/bq27z758-a-battery-capacity-smaller-than-100mah

器件型号: BQ27Z758
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件

您好、

这是一个不同的型号,但在下面的线程中,它说你不能使用电池容量小于 100mA 的电池

BQ27Z558:参数 — 电源管理论坛-电源管理 — TI E2E 支持论坛

我是否正确理解目前发布的产品中没有支持比 100mA 更小的电池?

是否有计划在将来发布?

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、并将在  可能的情况下由应用工程师进行审核和跟进。 在此期间、请附加与项目关联的任何.log/.gg 文件

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用较小的 100mA 电池、但必须使用较高电阻的检测电阻并调整所有电流/充电/功率参数。

      有关详细信息、请参阅 www.ti.com/.../slua792.pdf。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan-San、Dominik-san:

    感谢您的支持。

    1.4 节标称容量为 20mA 的电池并联使用。 在这种情况下、了解通过将电池设计为 80mA 可以测量剩余容量是正确的吗?

    2.此外、使用 BQStudio 检查 ChemID 时、了解并联 4 节电池来检查是否正确?

    3.如果没有现有的 ChemID、我认为我们需要发布一个新的 ChemID。 如果我们发布新的 ChemID、是否存在任何限制、比如除非我们有大量生产、否则不能发布?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    #1:是的、四个与 20mA 并联的单元格将产生 4* 20mA h = 80mA 的容量。 我会使用 x10 比例因子、这意味着电量监测计会将其视为 800mA 电池、其电流和容量(和电阻)按 10 的倍数进行调节。

    #2:ChemID 始终适用于单个电芯。 OCV 不会随并联电芯数而变化。 电阻会减小(对于 4 个并联电芯,减小为原来的四分之一)、但这将在学习周期内自动调整。 如果需要确定 ChemID、请按照单个电池的说明进行操作。

    #3:不,音量没有限制。